This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110EVM-796

Guru**** 2644695 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, EV2400, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425179/bq34110evm-796-bq34110evm-796

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ34110

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我们目前正在使用 BQ34110EVM-796 EVM。 我们确实尝试了在 Aardvark SPI/i2c 编程器的帮助下从 Total Phase 访问寄存器数据、但很遗憾、我们在连接编程器和尝试读取时无法看到任何数据。 为了便于理解、我附上了屏幕截图。

请告知我们所遵循的方法是否正确。 和、我们是否应该专门使用 EV2400通信接口适配器来执行上述解释的方案。

此致、

Vinayak R. G.

嵌入式软件工程师- Mistral Solutions PVT Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak R G:

    我建议使用 EV2400。

    我不熟悉 aardvark、因此、如果您遵循2.15 bq34110技术参考手册(修订版 A)(TI.com)的格式、我无法告诉您所使用的方法有哪些错误。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的回答。 我要确认以下问题。

    是否可以使用任何 MSP43X 微控制器通过 BQ34110EVM-796读取电池的电压? 和 Arduino?

    如果可能,请重定向到任何对我同样有帮助的论坛/主题/文档。

    此致、

    Vinayak R. G.

    嵌入式软件工程师- Mistral Solutions PVT Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以通过任何支持 i2c 的微控制器与 BQ34110通信。

    由于这不是 TI 产品、我们没有任何专家或专门的空间来回答问题、因此我会联系制造商以寻求帮助。

    此致、

    Diego