This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:电量监测参数计算器(GPC)工具

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419711/bq40z50evm-561-gauging-parameter-calculator-gpc-tool

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

您好!

我们尝试从 GPC 工具中获取 ChemID 并从 TI 收到错误消息:

准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划*警告:检测到的分隔器中的电流更改为1 *警告:放电率过高。 高速率会降低 ID 检测精度。

我们以1C 速率充电、以1C 速率对我们所拥有的电池放电。

以下是错误文件:  

e2e.ti.com/.../BQ40Z50_5F00_20240927_2D00_report-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享发送到 GCPCHEM 工具的输入数据?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    感谢您的回复。

    以下是所请求的输入数据文件。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_BQ40Z50.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    请给我们一些时间来研究这个问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI ADRAIN、

    当然

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我查看了数据、其中有一部分数据缺失。

    采样编号从3664变为4258。 此外、还存在这张屏幕截图中所示的格式问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您注意到这个问题。

    我们生成了 GPC 报告、但收到的 ChemID 似乎不在 bqStudio 上更新的化学成分列表中。 这是从 GPC 工具生成的文件:

    e2e.ti.com/.../BQ40Z50_2D00_report.zip

    能否提供关于 ChemID 705的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    通常会看到多个 ChemID 匹配。 我有点怀疑只有一个 ChemID 匹配。 修复数据时、您是否还修复了样本3664和4258之间的数据间隙。 您能否发送已提交给 GPCCHEM 工具的固定文件

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    是的、间隙是固定的、这里是数据:

    e2e.ti.com/.../6232.BQ40Z50.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过 GPCCHEM 工具返回运行您的数据、我得到了相同的化学物质匹配(705)。

    上传此 ChemID、查看是否可以完成学习循环。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我们无法使用生成的 ChemID 完成学习循环。 根据此处提供的步骤、不会在 DSG 或 CHG 周期内获取 OCV 读数:

    www.tij.co.jp/.../slua903.pdf

    我们使用的电池是 https://nichiconbattery.com/product/slb12400l151/

    您能帮助我们解决这个问题吗?

    谢谢!

    Ajay Kumar V K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ajay Kumar V K

    这可能是化合物 ID 匹配不佳、在这种情况下、请联系您当地的 TI 办公室或支持 FAE、了解如何对细胞进行表征和创建定制化合物。

    如果您对此有任何问题、请回复此主题。

    或者、您的学习周期过程可能存在错误。如果您想探索这条路线、请分享一个失败学习周期的日志文件供我查看。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的更新。

    我们搜索了本地 TI 办事处或 FAE 支持、但未找到任何内容。

    如果您能向我们提供这些信息、我们将不胜感激。 我们的位置是 金属盒子, Neath SA11 1NJ,英国。

    可选:如果我们可以获取地址和联系人、我们可以发送电池样品。

    关于日志文件。 我将尝试使用 ChemID 0706、它似乎更接近我们的电池规格、并再次重新运行该过程、并与您共享文件。

    此致、

    Ajay Kumar V K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ajay Kumar V K

    我已经向您发送了一个朋友请求、请接受请求并向我发送一条私人消息、要求您提供 ChemID 流程方面的帮助。

    您也可以通过私人消息共享日志文件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    感谢您发送朋友请求。 我已接受申请、并发布了一些有关学习周期和 ChemID 流程的问题。

    此致、

    Ajay Kumar V K