This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2061:反向电压保护

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425623/tps2061-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS2061

工具与软件:

尊敬的团队:

客户在其设计中使用了 TPS2061、他们想知道 TPS2061是否具有反向电压保护。 (当输入放电且输出 充电时、是否有 反向电压保护?)

此致!

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    我不认为我们有一个有源反向电压的"保护"、但是这个芯片会限制反向电流来保护芯片和电流源。 例如、当 Vin 短接至 GND 且 Vout 充电为5.5V 时、室温下几乎没有反向电流。

    我认为您可以让客户了解这一性能、并 将其描述为被动的"保护"。

    BR、

    Ke Wang