This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002:查询 V+和 V-的输出

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424530/ucc29002-ucc29002-query-about-the-output-of-v-and-v-

器件型号:UCC29002

工具与软件:

大家好、我们计划使用 UCC29002 IC、V+的输入电压为3.3V。

您可以确认 Vdd 的电压吗?

数据表在5.1节中说明:

VDD 电源电压、限流源 -0.3V 至15V

VDD 电源电压、低阻抗电压源-0.3至13.5V

数据表也在第5.3节: 3建议运行条件中进行了说明

VDD 电源电压、低阻抗电压源:4.575V 至13.5V。 在这里、这意味着 当 VDD 大于4.375V 时会启用 UCC29002

 您能否确认 Vdd 的电压?

此致、

Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateer:  

    感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。  

    该器件可以实现 与 +3.3V 模块的精确电流共享。
    您可以确定  每个 UCC29002的偏置电压必须为4.375V < VDD < 15V。  例如、该电压可能来自4.375V 到13.5V 之间的低阻抗"辅助控制"偏置源、也可能来自任何高于13.5V 的偏置源(基本上使用一个串联电阻器来限制偏置电流)。   
    您系统中其他地方可用的常见电压通常 可以是5V、9V、12V、20V、24V 48V 等   

    请注意、源极电压的上限不是15V。  该限值是 VDD UCC29002引脚上的最高电压。  串联偏置电阻器用于降低 UCC29002内的~14.25V (+/- 0.75V)齐纳钳位与您可能可用的任何更高偏置源之间的电压差。  

    请使用新修订的 Excel 设计计算器工具制定设计详细信息: https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-GtQkXDHgDE/1.1/UCC29002_Excel Design_Calculator .xlsx.xlsx 

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    感谢您提供宝贵信息。

    这里、我将使用两个直流/直流转换器模块为我提供3.3V 输出。 直流/直流转换器模块1提供3.3V 电压并进行检测、而直流/直流转换器模块2提供3.3V 电压和检测电压的方式也是如此。

    系统不提供任何其他电压。

    如果我向  UCC29002的 Vdd 提供3.3V、IC 是否会工作并提供3.3V 输出?

    此致、

    Mateer Bhat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateer:  

    如果您为 UCC29002 VDD 引脚提供3.3V 电压、控制器将无法工作、并且您将无法与其他3.3V 模块实现电流共享。
    您需要为 UCC29002的 VDD 提供单独的偏置源(大于4.375V)。  
    由于您的系统没有其他电压、因此我建议设计一个简单的倍压器或升压转换器来产生~6.6V 电压、以便为负载共享控制器提供偏置。  您可以使用单个1为两个控制器供电、也可以使用两个单独的控制器、每个控制器一个。  
    针对每个负载共享控制器的5mA 负载的设计。 (实际的偏置电流将小于5mA、但这是一个很好的裕度设计目标。)   
    倍频器或升压电路可以开环工作;只要 Vbias 在最大负载下不低于4.1V、它们就不需要反馈或精确调节。  

    注意:UCC29002不"提供3.3V 输出"或任何输出电压。 您的3.3V 模块提供3.3V 输出。
    每个负载共享控制器只需测量 来自其相应模块的电流、并将其与来自其他模块的电流测量值进行比较。   
    具有较低电流的模块将 调整其反馈信号、以略微提高其输出电压(例如3.31V)、从而提高其在总输出电流中的份额。  

    随着较低电流的增加、较高电流的减少。  当两个电流在中间相遇(即 几乎相同)时、反馈调整将停止并实现负载共享。  负载共享控制环路带宽被设计成比模块的电压环路带宽慢得多、因此电流共享调整会缓慢完成、以避免干扰每个模块的稳态电压调节。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    感谢您提供宝贵信息。

    这里、我将使用两个直流/直流转换器模块为我提供3.3V 输出。 直流/直流转换器模块1提供3.3V 电压并进行检测、而直流/直流转换器模块2提供3.3V 电压和检测电压的方式也是如此。

    电压输入= 3.3V  

    总负载为50W。

    RSHUNT 的电阻值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateer:  

    您的问题的答案取决于做出一些取舍、因此我无法为您回答。  

    我在第一次回复中提到的 Excel 计算器工具将帮助您确定满足您要求的最佳价值。  
    一个问题是分流电阻器可以耗散的最大功率损耗是多少?
    另一个是每个转换器模块的最大输出电流能力是多少?  
    我建议 Rshunt 能够在过载时根据最大输出电流耗散功率。  

    另一个问题是、您希望设计多大的电流检测放大器增益(ACSA)?  较低的 Rshunt 值具有低损耗、但需要较高的增益才能实现良好的电流共享。   高增益还会放大噪声并放大输入偏移的影响。   较高的 Rshunt 需要较少的增益、但会增加损耗。   我认为大于300的增益可能是一个问题、但我不确定。  

    请使用 Excel 工具帮助您做出设计决策。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

      每个转换器模块的最大输出电流能力为20A。

    此致、

    Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateer:  

    请使用 Excel 工具帮助您做出设计决策。
    很抱歉、我无法为您完成设计工作。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    感谢您的支持。

    我有一个与 RSHUNT 相关的疑问。    每个转换器模块的最大输出电流能力为20A、输出负载为50W。

    我假设输出负载为50W、因此 RSHUNT 电阻器应能够承受50W 的负载。 根据此假设、我选择了

     用于 RSHUNT 的500m Ω±5% 55W 片上电阻器 PFC10。 电阻器的尺寸远大于 UCC29002 IC。  

    我的理解是否正确?  

    此致、

    Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateer:  

    有一个误解的地方;我不知道在哪里。  

    但是、以这样的方式考虑它:  

    在3.3V = 15.2A 时具有50W 负载、可在共享时由2个电源模块共享= 7.6A。  
    为方便讨论、假设您 使用电压倍增器对 UCC29002进行偏置、即 VDD = 6.6V。
    Vcso (max)必须小于 Vcso-1.7V 才能保证线性度、因此 VDD (max)=最大4.9V  

    假设3.3V 模块调节至+/-1%、即+/-30mV、则分流电阻器会引入电压降、 通常该压降由模块的遥感线路进行补偿。  为避免需要太多补偿、建议在7.6A = 0.003947 Ω 时为分流器压降选择30mV、或在 Rshunt 为4mR 时为分流器压降。 稳态功率耗散为7.6*7.6*4mR=0.231W。  但在某种负载故障或过载的情况下、电阻器的大小可承受20A*20A*4mR=1.6W。  

    您可以将 Vcso (max)从30mV 的正常满载检测信号设置为4.8V、即 CSA 增益4.8/.03 = 160。  
    现在您可以考虑将电流感应减半(2MR)会得到一半的功耗、但需要两倍的 CSA 增益。 我在前面的回复中提到、噪声和失调电压就会成为影响电流共享准确度的更大因素。    

    所有设计都是为了对一种  事情做一种事情与另一种事情做一种事情的优缺点进行一系列权衡。  

    此致、
    Ulrich