This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:要求:TPS53659和 TPS53622评估板

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676EVM-084, TPS53659, TPS53622, TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418901/tps53659-requirement-evaluation-boards-for-the-tps53659-and-tps53622

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: TPS53622、TPS53676EVM-084 TPS53676

工具与软件:

您好!

我们已发布定制电路板的 Gerber 文件、这是一款基于 Intel Xeon 的6U VPX 卡、其中包含 TPS53659和 TPS53622多相电压稳压器。

在继续组装电路板以启动之前、我们想获取 TPS53659和 TPS53622编程方面的实践经验、并熟悉 TI 电源融合工具。

您能否建议我们在何处可获取  适用于 TPS53659和 TPS53622的评估板?

已提供:Logic Fruit 技术。 已与 TI 签署 NDA。

非常感谢您的迅速响应。

此致

Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    请联系您当地的现场团队、以帮助简化 EVM 流程。  

    谢谢!  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

    感谢您的答复!

    是的、我会尽力与您联系并让您知道。

    谢谢

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    稳压器 TPS53676的评估模块(TPS53676EVM-084)可在线获取。

    我是否可以将此 EVM 用作 TPS53659和 TPS53622的参考?

    我认为他们都属于同一个 VR 系列。

    谢谢  

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    温柔的提醒!

    谢谢

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

     TPS53676 使用 AVS 总线进行高速通信、其中659和622是 SVID、而一般用途则 足够相似。 如果您不需要测试 SVID 的特定功能、此板应该没问题。  

    谢谢!  

    Ryan