This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:当 PSpice 设置为 VOUT = 5V 时出现问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424855/tps546d24a-problems-setting-up-pspice-for-vout-5v

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

在 VOUT = 5的稳态模式下尝试仿真瞬态模型时、会发现所有地方都出现收敛错误。

它在启动模式(Steady_State=0)下工作正常。

 平均模型也会出现收敛错误(或只是卡住)。

我尝试仅修改 VOUT、修改 VOUT 和电压/电流环路参数等

是否缺少需要调整的部分内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将对此进行调查、并在明天向您提供更新。

    谢谢!

    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    关于稳态条件下的瞬态模型、我还遇到 收敛错误、并研究导致误差的原因。 由于该模型在启动模式下工作正常、短期解决方案将在启动模式下运行、但由于必须进行软启动、因此需要更长时间才能达到稳定。 很抱歉给您带来不便。 另一种方法是使用我们的 SIMPLIS 模型、该模型在 VOUT = 5V 时似乎能够正常运行、而不会出现任何问题。 请告诉我这是否可行。  

    对于平均值模型、我更改了应用交流电源的方式、如下所示。 这有助于解决收敛问题。  

    您需要改变探测相位和增益的方式、如下所示。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Tomoya、我将尝试一下。

    签署 NDA 后、是否可以接收未加密的 PSPICE 模型以及 MOSFET 内部元件(上升/下降时间、电容等)?


    采用未加密模型可以更轻松地调试潜在问题、MOSFET 内部器件适合在没有 Webench 的情况下计算开关损耗(尝试探索不同的解决方案时会遇到麻烦)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们可以在签署 NDA 后共享未加密的 PSPICE 模型。 请与您当地的现场支持人员协调、并在之后通过电子邮件(t-ide@ti.com)与我联系。

    谢谢!
    Tomoya