This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:原理图审阅

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425362/tps25750-schematic-review

器件型号:TPS25750

工具与软件:

嗨、团队:

附件 基于12V 电压而设计。 我的电流要求为15V。 我能否继续完整地使用此电路?  e2e.ti.com/.../BUGATTI_2D00_S_5F00_SCH_5F00_DZ800_5F00_231221_5F00_A00_5F00_.pdf

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    这适用于仅功率接收应用吗?

    如果您添加15V 电压要求作为仅受电方、从 TPS25750角度来看、您应该没问题。

    请确保无源器件看到其额定电压符合要求、我看到一些额定电压为16V 的电容器可能需要调整大小以便获得适当的裕度。

    此外、对于功率接收应用、VBUS 网络应具有最大10uF 的兼容性。 当忽略 VBUS 上的 n/c 时、我目前看到19.4 μ F。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    谢谢

    此外、对于功率接收应用、VBUS 网络应具有最大10uF 的兼容性。 当忽略 VBUS 上的 n/c 时、我目前看到19.4 μ F。

    =>注意到这一点。 但是、如果输入电源的纹波和噪声较大、 在不添加电容器的情况下、该如何解决该问题?

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    该要求来自 PD 规范、可能与浪涌电流问题有关。 此要求适用于初始连接时 VBUS 上暴露的电容。 协商合约后、器件将关闭 VBUS 和 PPHV 之间的电源路径、并且该规格允许在该状态下具有更大的电容。 如果超过电容、则可能会因浪涌和/或瞬态要求而面临不合规的风险。

    谢谢。此致、

    Chris