This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563252:将降压转换器转换为反相降压/升压转换器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424952/tps563252-converting-a-buck-to-an-inverting-buck-boost

Thread 中讨论的其他器件:TPS563252

零件號碼:TPS563252

工具 μ 軟體:μ μ A

大家好、μ A

下圖為輸出負電壓設計 μ A

設計輸出電壓調節範圍 μ A -~μ A - 0.6V

1.這個電路設計有問題嗎?μ A

2.可以使用Vcom電壓動態調諧電路嗎?

VCOM_ADJ 是 MCU DAC 輸出。器件

3. En 腳會動作錯誤嗎?ñ o.

Δ 當Vin = 4.2V時、Δ V VCOM_ENH為低電位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您是否使用电路板对原理图进行了测试并看到了任何问题、或者电路板尚未构建、但您希望我们这边审查原理图?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    电路板尚未构建

    请帮助进行原理图审阅

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU DAC 输出= 0V~1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU DAC 输出= 0V~1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我会在今天结束前给你我的评论。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    目标输出电压范围是多少? 从原理图中可以看出、Vout =-2V。 但是、范围显示为-0.6V ~-3V。 因此、您需要-3V 的最小输出电压和-0.6V 的最大输出电压、对吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我与 Terry 就我的评论进行离线讨论。 您可以与他交谈。 如有任何进一步的问题、请随时告知我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚