This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:如何解决输出压降

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425694/tps22916-how-to-solve-the-output-voltage-drop

器件型号:TPS22916

工具与软件:

你(们)好

输入电压为3.3V、负载1A 会使瞬时电压降至0.1V 至0.2V。
这种现象会导致系统出现问题。
是否有办法通过额外的电路解决该问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否共享原理图? 高浪涌电流会导致电源轨电压下降、因此很可能会发生此问题。 在输入端添加更高的电容器将有助于稳定电源轨。

    此致、
    Arush