This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:待机和关断条件下的 IC 输出

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425691/lm5122-ic-output-during-standby-and-shutdown-conditions

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具与软件:

LM5122升压稳压器处于关断状态(关断或待机模式)、因此输出为12V (对于12V 输入)。 输出是否有机会为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    在升压拓扑中、输入和输出通过电感器和高侧开关直接连接。
    即使高侧开关关断、仍通过 FET 的体二极管来提供连接。
    因此、即使器件关闭、输出电压将始终跟随输入电压。

    要在关断期间将输出保持为0V、需要进行隔离。
    反激式或 SEPIC 拓扑可用于此目的。 我们在此推荐使用诸如 LM5155的异步控制器。

    您能否提供此应用的输入电压、VOUT 和最大负载参数?
    基于此、我们可以给出最合适的器件方案。

    此致、
    Niklas