工具与软件:
LM5155升压转换器设计:-
您好!
我将在下面提到的 I/P、O/P 参数中遇到 MOSFET 和肖特基二极管的发热问题。
MOSFET 加热到120度以上后、输出将降低。
是否存在 LM5155控制器的热关断? 或 MOSFET? 或电感器?
是否有任何其他参考/参数导致发热问题????
输入电压:- 8.4V 至12.6V
输出电压:-54V/2A
开关频率:- Fsw:- 445Khz。
电感器为10uH/10Amp
MOSFET:- IRFB4110 100V/180A
参考范围:-