This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:UCC28730降压转换器

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424258/ucc28730-ucc28730-buck-converter

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件:PMP22557

工具与软件:

您好!

我正在尝试制造一款超低静态电流降压转换器。 我在自己设计后看到了 PMP22557参考设计、发现它非常相似。

然而,有一些奇怪的。 我注意到、测试报告显示的静态电流明显高于预期。 其中一些很明显是由10k 下拉电阻器导致的、但这并没有完全覆盖、只有一半左右。

我想知道这个问题是否是由于 HV 引脚在 MOS 打开状态时的反向偏置造成的(请参阅下图中的红色箭头"i")。 由于它采用悬空 GND 连接、VDD 引脚上电压约为8-28V、因此 HV 引脚将被反向偏置。

您能确认吗? (您能否对我的设计是否在某种程度上有错误进行批评...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些电感器注释有一点偏差;我在68uH 稳定之前尝试了大量不同的电感器电阻器组合、但注释并没有真正满足...

    我还决定的12V 电压轨将改为15V、因为我真正想要的是稳定的5V 电压、所以允许它有3V 的额外骤降空间、并且使用额定值超过15V 的次级直流/直流似乎是明智的。

    它必须能够在从 接近于零到在5V 电源上运行的~μ s 250mA 负载步进至少30ms、以实现最坏情况的恢复。 如果它能实现,我很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、我应该添加这个二极管、以保护 HV 引脚免受电容放电的影响。 想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您联系我们。

    10k 电阻器是预载电阻器、通常用于 PSR 控制器以在轻负载下保持稳压。

    我在原理图中看不到启动电阻 Rvs1。 此处注入 Ivsl (rrun)电流、以所需电压启动系统。

    理想情况下、HV 可以直接连接到 Vbus 以提供为 Vdd 电容充电所需的启动电流、之后内部 JFET 关闭、Vdd 由输出侧供电。

    除此之外、原理图看起来没有问题。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的响应。

    您能解释更多关于 Rvs1和 Ivsl (rrun)的信息吗? 这是否与 PMP22557原理图中的 R8 R9和 D2相关? 我有点迷路了。 我知道流出 Vs 引脚的电流决定了芯片测量的总线电压、电阻为180千欧、拉动电压(Vbus-Vout)/180千欧。 通常、在40V 至160V 电压下、I 计划运行250uA -1mA。 请注意、导线通过网标"VS"进行连接。 我缺少什么吗?

    您还能解决反向偏置吗? 我想根据您的解释、700V JFET 在关闭时会在两个方向上阻塞、因此会阻止电流从器件中流出、从而抵消了我添加的二极管吗? 在过渡期间、它通过 JFET 充电、但已经开始开关、并且输出不足以对其进行自举?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从 VS 引脚到所需电压打开转换器的电流路径为 Ivsl (RUN) x (R1+R8+R9)、如下所示:

    输出电压的调节将通过 R1和 R2来完成。

    关于二极管、我们的大多数设计不需要在 HV 引脚上使用该二极管。 如果在转换期间输出电压未上升到接管、则辅助绕组仍不会上升、IC 将尝试重新启动、直到 IC 建立输出电压为止。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要根据标记图使用 D2才能使我的设计正常工作? 我目前具有相同的路径、但在您的图中、将150千和2 x 15千电阻器组合成一个180千... D1也让我感到困惑。 1n4148是额定电压为100V 的器件、但直流/直流器件的电压高达160V、我认为 D1的电压为160V*150/(150+15+15)= 133V (尽管由于2x15k 电阻器的电流限制)

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为两个原理图是不同的。 原因是、使用二极管 D2将电压检测路径与启动路径去耦。 因此、启动电阻器将由 R1、R8和 R9决定、而在我发布的原理图中、调节电阻器仅由 R1和 R2决定。

    D1是连接到低于100V 电压的 Vdd 的低压二极管。 请参阅以下仿真。

    我建议您下载 PSPICE 模型来创建该降压级、以便验证这一点。

    此致、

    Harish