This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54362-HT:TPS54362-HT 和 LM5116-HT 器件的 IBIS 模型

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333-HT, LM5116-HT, TPS54362-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421271/tps54362-ht-ibis-models-of-tps54362-ht-and-lm5116-ht-parts

器件型号:TPS54362-HT
Thread 中讨论的其他器件:LM5116-HT、OPA2333-HT

工具与软件:

你(们)好、

我正在寻找 TPS54362-HT 和 LM5116-HT 器件的 IBIS 模型。 从哪里可以找到它?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已为该线程分配了一名工程师。 从星期五晚上开始、我们将在星期一回复您。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rahil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nacho:

    很遗憾、此器件型号没有 IBIS 模型。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我该怎么做才能实现 signla integrity analisys? 是否可以找到另一个与 LM5116-HT 或 TPs54362类似的 OPA ibis 模型? 那么 OPA2333-HT 性能会如何呢? n´t 找不到 ibis 模型。 能否找到与 OPA2333-HT 相似的 IBIS 模型? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nacho:

    关于 OPA2333-HT、请创建一个单独的提及器件型号的 E2E 票证。 如果有适用于该器件的任何 IBIS 模型、负责的工程师或业务部门可能会恢复工作。  

    关于  LM5116-HT 或 TPs54362器件、抱歉我们没有 IBIS 模型。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 还有一个关于 TPS54362-HT 的问题。 是否为隔离式直流/直流降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nacho:

    TPS54362-HT 是一款非隔离式降压 转换器

    此致

    Onkar