This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25984:PG 上拉电压

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424142/tps25984-pg-pull-up-voltage

器件型号:TPS25984

工具与软件:

根据"7.3建议运行条件"、PG 引脚上的电压可以为0V - 5V。  在数据表的 P52上有一个"小心"声明 PG 必须在2.5V 至5V 之间。  您能说明一下 PG 的电压范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来检查一下、然后再回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    这意味着 PG 可以处理0到5V 之间的电压而不出现故障。 但建议选择2.5V 至5V 的上拉电源。 在内部、我们有一个检测 PG 的电路、在电压超过2.5V 时、它会检测到高电平。  

    此致

    Kunal Goel