This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425303/lm5023

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:LMV431

工具与软件:

我有一个采用 LM5023的电路5V 5A。 使用 LMV431时、在121VAC =131mw 下空载功耗会产生1.09ma 的电流。 仪器 Keysight 34461A。
如何在无负载的情况下降低功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您联系我们。

    您粘贴的链接不起作用。 请重新发送此邮件。

    此致、

    Harish