Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, LM74930-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1、LM7481-Q1 、
在共源极拓扑中、VS 引脚上的二极管有什么功能?
相关产品:LM74800-Q1、LM74801-Q1、LM7481-Q1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, LM74930-Q1
在共源极拓扑中、VS 引脚上的二极管有什么功能?
相关产品:LM74800-Q1、LM74801-Q1、LM7481-Q1
背景
LM74800-Q1和 LM74930-Q1是额定电压为70V (绝对最大值)的控制器、但由于其共源极拓扑功能、可支持高于额定值的瞬变。 例如、200V 未抑制负载突降。 除了 D1、RVs、Dz 等一些支持元件外、该控制器还可以通过 OV 引脚和适当缩放的 Q1 FET 承受更高的电压。 VS 引脚是唯一易受瞬变影响的引脚。

VS 引脚由齐纳二极管 Dz 提供保护、为了在钳位期间更大限度地降低齐纳二极管上的功率耗散、使用了串联电阻器 RVS。
级联结构
Rv 的值通常与5kΩ Rv 的值相似-10kΩ。 在初始启动期间、电荷泵(VCAP-VVS)需要从0V 充电至12V、并且器件主要通过 VS 引脚消耗更高的 IQ (如特性图中所示)。 这个较高的 Iq 乘以 RVS 会导致 RVS 上的压降、从而导致 VS 电压卡在其 POR 阈值。

在启动期间、当 VCAP-VVS 电压达到电荷泵 UVLO 以上时、HGATE 开始导通、并且二极管通过从共源极点为 VS 供电来绕过 VS、使 VS 能够充电至高于其 POR 值。
共源极拓扑中的启动行为:

所选二极管的额定电压应高于 Dz、因为当 EN 为低电平且齐纳二极管处于活动状态时、二极管两端的最大压降将是。