This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751S 液体检测

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424328/tps25751-tps25751s-liquid-detection

器件型号:TPS25751

工具与软件:

关于液体检测、我有以下问题:  


1) 1)  NMOS 和 PMOS 的公共控制(一个 GPIO 引脚)与独立控制(2个 GPIO 引脚)之间有何区别、即独立控制是否有优势。  换而言之、液体检测如何工作? 通过一个引脚控制、我只能通过电阻器上拉或下拉电压。 如果选择两个引脚控制、也会这样做。

2) 2)当我在 GUI 中为相应的 GPIO 引脚选择液体检测控制时、NMOS 和 PMOS 控制没有区别?  

3)您建议探测器的高低阈值电压是多少?  1引脚还是2引脚 控制的阈值是否不同?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schroedinger:  

    1. TPS25751液体检测的工作原理是将 SBU 线路切换为高电平和低电平、以捕捉正偏置电压短路(即 CC 到 VBUS 线路)和接地电平引脚短路(即接地或 VBUS 为0V)。 PFET 和 NFET 由 TPS25751D 的两个 GPIO 控制、该 GPIO 配置为"LIQUID_PMOS_COONtrol (155)"和"LIQUID_NMOS_CONTROL (156)"。 PFET 和 NFET 绝不会同时启用、当 PFET 启用且 NFET 被禁用时、TPS25751使用带有上拉电阻器的3.3V 电压作为比较值;相反、当启用 NFET 时、使用 GND 作为比较值。  

    2. NMOS 和 PMOS 控制有两个独立的事件、请参阅下面 TRM 的屏幕截图:  

    3.高低阈值基于硬件布局设计和电路板阻抗的组合。 在应用程序自定义工具中、用于进入和退出液体检测状态的高阈值和低阈值会预先配置为与 TPS25751EVM 匹配的设置。 您可以调整这些设置以匹配您自己定制系统的硬件设计。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢