This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:电源保持模块

Guru**** 2562650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424879/tps552882-power-hold-up-module

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: LM51772

工具与软件:

我需要提供300mSec 的保持时间。 我正在使用 Gaia Converter HUGD-300、成本超过600美元

我的任务是 使用精密组件模拟 HUGD-300

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    感谢您联系我们。  

    您的应用是什么? TPS552882的输入电压、输出电压和输出电流是多少? 您需要什么样的支持?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +24VDC 16.6A 300瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    恐怕 TPS552882无法支持这样的功率级别、因为它是16A 电感器电流限制、而不是输出电流。 请查找 LM51772等一些控制器解决方案。  

    此致、

    Mulin