工具与软件:
尊敬的团队:
我们将 在新设计中使用模块 TPS61022RWUR 和 TPS25940ARVCR。 项目应用:远程信息处理 odb 软件狗
请查看随附的原理图部分。

请进行查看并与我们分享您的反馈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Grieshma:
您能否确认 COUT 是否为0806封装? 我们建议在 VOUT 处使用3个0805 22uF/10V 电容器、如果具有较小的封装尺寸电容器、COUT 的有效电容会更小。
此外、我们还建议如下所示在 COUT 和 FB 之间添加一个前馈电容器和电阻器的占位符、以便在需要时能够潜在地改善负载瞬态。 大多数情况下、50 Ω+ 10pF 是常规设置。

此致、
Nathan
尊敬的 Grieshma:
我们建议在 Iout > 1.5A 时使用至少20uF 的有效电容。

我检查了 Murata 的一些22uF/0603/10V/X5R 电容器、考虑到直流偏置和交流偏置、大约降额20%、因此总有效电容小于20uF (3个22uF/0603)、我不知道电容器降额会有什么情况、但我认为应该没有太大差异。
如果有效输出电容不够、可能存在不稳定的风险、您可以通过检查开关波形显示较大的占空比抖动或输出电压或电感器电流显示振荡来检查稳定性、这意味着调节环路可能不稳定。
负载瞬态响应是另一种检查环路稳定性的方法。 在负载瞬态恢复期间、可对 VOUT 的稳定时间、过冲或者振铃进行监控以帮助判断转换器的稳定性。 如果没有任何振铃、环路的相位裕度通常大于45°。
除了原理图上存在的3个22uF 电容器之外、您是否在 P5V_BACKUP 电源轨上有额外的电容器。 如果不是、我们建议在 TPS61022的输出端放置超过2个(总共5个) 22uF/0603、或者使用3个47uF/0603也可以实现稳定性。
此致、
Nathan