This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:非光电反激 CC/CV

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM25184, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424424/lm25184-non-opto-flyback-cc-cv

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件: LM5155、LM5156

工具与软件:

大家好、团队成员:
 
1.查看 PSR 反激式直流/直流控制器的应用电路- LM25184。 控制逻辑基于变压器的初级侧。 同一个 IC 是否可用于"CC/CV"应用? 次级侧电流能否被检测并 隔离馈送到 FB 引脚。
 
2. 如果有,请分享参考设计。
 
3. 对于12V @1A 输出、效率>90%的 CC/CV 应用、如果有任何替代 PWM 控制器、请提出建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题帖已指派一名工程师、请预计会在本周中旬回复。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishan:

    感谢您与我们联系并考虑我们的产品。  以下是答案:

    A1。 LM25184不支持 CC 模式、但它支持 CV 模式:它本身是 CV 器件。 .   

    A2。 抱歉、我们还没有这样的参考设计。

    A3。 添加 CC 控制电路并影响传统 FB 电压以实现 CC、请考虑 LM5155/56。  请在 LM5155或 LM5156主题下创建一个新职位、该职位将定向给合适的工程师。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Youhao