This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:设计问题

Guru**** 2451380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424647/tps61178-design-question

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS61022

工具与软件:

TPS61178是否适用于以下设计?
VIN = 3V 至4.2V
VOUT = 5V/2.5A

是否有任何 TPS61178设计计算工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们没有 TPS61178设计计算工具。

    器件在此工作条件下正常。

    但它似乎是 TPS61022的更好选择。

    您能否详细介绍一下该应用?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在附件中附加文件。

    我使用动态电子负载的条件为:0.75A~2.5A、10ms、2.5A/us。

    我希望在进行瞬态测试时将输出电压纹波降低5V +/- 5%。

    请告诉我如何改进?

    e2e.ti.com/.../2.7V_2D00_4.2V-to-5V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 具有采用3X22uF/10V 1206的输出电容器、效率约为30uF。

    原理图中为2X22uF/6.3V 0603、总共仅13uF。

    因此、在 webench 设计中、交叉频率约为3k、而在原理图中、交叉频率 远高于10k;

    交叉频率很难增加、因为它相当高并且很容易不稳定。

    同时、我们可以改善负载响应、最好提高输出电容并增加 Rcomp。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了3个22uF/10V (0805)、修改后的 Rcomp = 24k、并且瞬态5V 波形小于+/-5%。
    在本例中、我应该如何计算环路补偿 Cc、RC 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用公式来估算瞬态。

    Cout 和 fbw 直接影响瞬态响应。

    另外、级环路增益和补偿环路可通过获得(请参见数据表):

    然后、您可以相应地找到 fbw。

    此致、

    Fergus