This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730DREFR

Guru**** 2514515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422952/tps25730-tps25730drefr

器件型号:TPS25730

工具与软件:

内部控制器不会打开  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    在我查看您的原理图时、您能不 能介意澄清一下内部无法加电是什么意思?

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic-Checklist-Rev-2p0.xlsx

    请查看随附的原理图检查清单(选项卡 TPS25730D)。 您看到该问题的原因是 FAULT_IN/引脚设置不正确。 对于此引脚、通过电阻器连接到 LDO_3V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    感谢您的指导。

    这里、我已通过10K 分辨率将 FAULT_IN 引脚连接到 LDO_3V3。 什么都不会发生。

    内部稳压器3V3和1.5V 稳压器未开启。 而通过 USB C 类型的输入为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清您看到的行为? 您是否能够捕获 VBUS 和 LDO_3V3的任何图?

    此致、

    Conner