This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12CX-DESIGN-CALC:如何区分这四幅图

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423744/tpsf12cx-design-calc-how-to-distinguish-between-the-four-graphs

器件型号:TPSF12CX-DESIGN-CALC

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在使用 TPSF12Cx-Q1_quickstart_calculator_B1.xlsm、但有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想、设计计算工具在设置常数后、根据右下角显示的四个图形(用于稳定性分析的环路增益、CM 噪声传递增益、用于衰减性能的 AEF 增益、AEF 阻抗)的形状确定了元件常数。

https://www.ti.com/tool/TPSF12CX-DESIGN-CALC

您能否具体说明四个图形点的形状。

(1)在用于稳定性分析的环路增益中、请注意相位应该被设定、这样它不会在1至100kHz 范围内达到-180°。

我还需要检查哪些其他内容吗?

(2)在 CM 噪声传递增益图中、有源滤波器是指使用 AEF 时、无源滤波器是指未使用 AEF 时?

(3)步骤6中的 RESET SELECTED VALUES (复位所选值)按钮是否根据步骤5之前的条件选择适当的常数?

(4) CD1的常数通常表示为 CD2/5、但当我按下 RESET SELECTED VALUES 按钮时、会显示一个约为 CD2/8的值。 该值是根据什么条件确定的?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    以下是回复:

    1.是的,相位不应该达到-180°。 这在使用具有谐振时急剧阻抗变化的铁氧体 CM 扼流圈时更为普遍。 纳米晶扼流圈具有更柔和的相位分布、通常更有利于稳定性。

    2.您的陈述正确。 无源滤波器对应于注入电容器接地的情况、因此它的作用类似于扼流圈之间的传统 Y 电容。

    3.是的,这是第一次迭代元件值。 这些值可能需要根据环路增益波特图进行调整、同时通过 AEF 更大限度地增加额外的衰减(即通过查看有源减无源曲线)。

    4. CD1在 CD2的1/5到1/10范围内是可以的。 较低的值有助于提高稳定性(可能以衰减为代价)。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题。

    您能提供建议吗?

    1. 是的、相位不应达到-180°。 这在使用具有谐振时急剧阻抗变化的铁氧体 CM 扼流圈时更为普遍。 纳米晶扼流圈具有较软的相位分布、通常更有利于稳定性。[/引述]

    我知道它不会到达-180°。

    我还应该检查什么?

    您能具体说明一下四个图形的形状应该是什么吗?

    2. 您的陈述正确。 无源滤波器对应于注入电容器接地的情况、因此其作用类似于扼流圈之间的传统 Y 电容。

    在 CM 噪声传递增益图中、我是否应该设置常数以便有源滤波器将无源滤波器的范围从100kHz 减小到1MHz?

    3. 是的、这是元件值的第一次迭代。 这些值可能需要根据环路增益波特图进行调整、同时尽可能地提高与 AEF 的额外衰减(即通过查看有源减无源曲线)。

    我知道我应该设置常数、以便尽可能地提高有源滤波器相对于 CM 噪声传递增益图中的无源滤波器的衰减、
    按下重置所选值按钮、查看结果、然后再次更改常量。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    检查增益不会下降到超负、例如小于-10dB。

    有源滤波器应提供比无源滤波器更多的衰减-裕度取决于元件选择(需要权衡性能与稳定性)。 如需更多详细信息、请参阅此处: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257197/faq-tpsf12c1-and-tpsf12c3-power-supply-filter-ic-faqs

    此致、

    TIM