This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92660:LED 驱动器

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422681/tps92660-led-driver

器件型号:TPS92660
主题中讨论的其他器件:TPS92390

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助确认 TI 是否有推荐产品吗

LED 驱动器 IC 规格要求如下、谢谢

规格:电压85V~102.3V;电流0.133A~0.147A;2串 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    85V~102.3V 输出电压吗? 如果是、我能否了解输入电压是多少?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    85V~102.3V 输出用于面板背光、输入需要12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我会在今天稍后时间回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    很抱歉迟到了响应。 我已将这个主题分配给相应的工程师、工程师稍后将与您联系。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    则可以考虑 TPS92390。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    感谢您的建议:TPS92390的输出电压是否仅为48V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    48V 是 OUTx 引脚上建议的最大电压、但 TPS92390使用外部功率 FET、因此可以在超过48V 的应用中使用此器件。 但是、为了保护 OUTx 引脚、还建议在每个 OUTx 引脚与 GND 之间添加~Ω 10M Ω 电阻。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    明白了、谢谢