This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:抗 EMI 功能控制

Guru**** 2511805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423410/lm25149-control-of-emi-countermeasure-function

器件型号:LM25149

工具与软件:

使用 LM25149设计电路时、我想使用开关打开/关闭 AEF 和 DRSS 功能、以评估 EMI 抗扰功能。

我想知道最佳电路配置。

当 R_CNfg=29.9k 或41.2k 时

・我通过 R_CNFG 将 AEF 连接到 GND、是否会关闭 AEF?

・如果我通过 R_CNFG 将其连接到 GND 并将其从 CNFG 引脚分支出来并连接到 VDDA、DRSS 会发生什么情况? 另外、AEF 会导通吗?

您是否建议采用电路配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    29.4k 电阻器将关闭 DRSS、41.2k 将开启它。 我们不建议将其接地

    AEFVDDA 引脚将在启动时控制 AEF。

    您可以使用 webench 或我们的设计计算器帮助根据需要的条件和设置进行配置- https://www.ti.com/tool/download/LM5149-LM25149DESIGN-CALC

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:  

    具体来说、如果我使用类似附加电路的电路、能否在 AEF 和 DRSS 之间正确切换?
    如果这不正常、如何改进?

    Regarda、  

    和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    它不是那么简单。  

    DRSS 无法动态更改、因此您必须先开启或关闭 DRSS、以便 S2只能在启动前使用

    启动后、CNFG 引脚将被锁存到 DRSS 开/关。 然后您可以使用强上拉/下拉来开启/关闭 AEF。 我会放置一个开关、让 CNFG 连接到 VDDA 和 GND 或使用微控制器。  

    AEF 默认根据负载电流开启/关闭、但可以使用上述 CNFG 引脚进行操作

    希望这种解释有所帮助。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的回答。

    我知道启动后无法更改 DRSS。

    如果我按上图中的表所示设置开关、然后打开电源、AEF 和 DRSS 是否会如表中所示?

    我会担心 S1开启时 DRSS 的行为。
    如果在 DRSS 被锁存(Vcc = 3.3V)时连接 CNFG 引脚和 VDDA、是否能够正确识别 R_CNFG?

    此致、

    大岛和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CNFG 需要连接到 VDDA 以打开 AEF、并连接到 GND 以关闭 AEF。 上面的 S1将执行此操作。

    但是、S1必须在启动时断开以允许 DRSS 开启/关闭

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 S1闭合时 DRSS 无法正确设置。
    是否可以根据需要设置 AEF 和 DRSS、而无需在上电后切换 S1和 S2?
    例如、对于电流电路、若要导通 AEF、我必须始终在引导之前关断 S1、然后在引导后导通 S1。
    什么是最佳电路配置?

    此致、  

    大岛和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    上电后无法更改 DRSS。 AEF 只能在电源打开后通过 CNFG 引脚切换、以免在启动时干扰 DRSS。 因此、是的、您所说的关于在启动后打开 S1的正确内容。  

    请使用 webench 或我们的设计计算器帮助查找所需配置。  

    此致、

    Rahil