This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43606-Q1:效率与环境温度间的关系

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1, LMR43606-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421764/lmr43606-q1-efficiency-vs-ambient-temperature

器件型号:LMR43606-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMR43620-Q1

工具与软件:

你(们)好

您能给我展示一下 LMR43606-Q1和 LMR43620-Q1的效率与环境温度关系图 吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您在寻找什么输入和输出电压以及环境温度是多少?

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Denislav  

    我将回答您的问题。

    LMR43606-Q1:输入12.0V、输出5.0V

    LMR43620-Q1:输入:12.0V、输出:3.3V

    温度:-40℃~+125℃

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。 我来向团队核实可用数据。 预计在一周结束前提供最新信息。  

    此致、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    下面是我从团队收到的一些温度参考数据:

    5V 输出:

    3.3V 输出:

    此致、  

    Denislav