This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:反相降压电源 IC

Guru**** 2812055 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM25088, LM25116, LM5116, LMZM33604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425021/lmzm33604-inverting-buck-power-supply-ic

器件型号:LMZM33604
主题中讨论的其他器件:LM25116LM5116、LM5088、LM25088、

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们要设计的电源直流/直流转换器能提供输入电压12V 输出电压-13.5V 输出电压和1A 输出电流能力。

  • 生成  12V 直流至-13.5V 直流 中、TI 电源设计器建议使用反相降压/升压转换器、如所示  LM25116  LM5116  LM5088  LM25088 . 不过、这些器件的数据表未明确提及对负电压或反相电压输出的支持。 而  LMZM33604  支持反相应用、其  16x10mm 尺寸  并不符合我们的要求。
  • 请确认是否有其他问题  更小尺寸的反相直流/直流降压稳压器  可以生成的输出电压  从12V 开始-13.5V

——

此致、

Meghla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重复线程。 结束此 帖子、请避免为一个问题创建多个主题帖。

    此致、

    Rahil