This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:对 BQ40Z50-R2电芯平衡(CB)功能进行查询

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425363/bq40z50-r2-inquiry-about-bq40z50-r2-cell-balancing-cb-function

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前使用的是 BQ40Z50-R2、对电池平衡(CB)功能有一些疑问:

  1. 是否可以将 CB 功能配置为在充电或静置模式下根据特定的电压阈值或电芯之间的电压差触发? 我们想知道用户是否可以指定触发条件(例如电芯之间定义的电压差)、或者 CB 功能激活是否完全由 IC 的内部算法管理。

  2. 根据技术参考手册(TRM)、一旦启用 CB 功能、IC 就会自动确定何时启动电芯平衡。 您能否确认是否可以调整或控制激活 CB 的特定条件、例如设置自定义电压差?

我们非常感谢您提供有关如何有效配置和使用电池平衡功能的指导、尤其是在需要更好地控制何时触发平衡的情况下。

感谢您的支持、我们期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    Xiaogang Tian 说:
    根据技术参考手册(TRM)、一旦启用了 CB 功能、IC 就会自动确定何时启动电芯均衡。 您能否确认是否可以调整或控制激活 CB 的特定条件、例如设置自定义电压差?

    用户可以配置 Min RSOC Relax Balance 和 Min Start Balance Delta 参数。

    此致、

    Anthony