This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:Raspberry PI 的稳压器无法正常工作

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425401/lm3150-regulator-for-raspberry-pi-not-functioning

器件型号:LM3150

工具与软件:

我使用此器件设计了+12V 到+5V 的稳压器。 我使用电子负载测试了该部件、它的性能非常好。 它可以轻松提供6A 电流、且压降很小。 原理图如下:

当我连接了 Raspberry PI 并为所有设备通电时、Raspberry PI 没有打开。 我使用示波器探测5V 电压轨、得到了这样的结果:

2.5V 显然太低而无法为 Raspberry PI 供电、但我不知道为什么会在输出端获得该信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一些进一步的挖掘。 事实证明、输入也表现出了类似的波形。 我在 这个项目中使用 CUI VMS-300A-12-CNF 12V 交流/直流电源。

    然后、我将其连接到台式电源。 我将电压设置为12V、将电流限制设置为2A。当我将其打开时、台式电源如所示工作、它的电压限制为大约5.5V

    我的调节器电路似乎没有问题、但 RPi 是特殊的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎稳压器与电子负载隔离工作正常、RPi 正在引起问题。 关闭此线程、因为这不是我们的器件问题。  

    一些有用的提示:  

    - R14设置设备的电流限制

    -检查您的输入电源是否是电流限制,这可能是解决办法

    -如果您在 SW 节点上看到一个奇怪的波形, C33可能会有所帮助。

    此致、

    Rahil