This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594141BRWERQ1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424553/tps6594-q1-tps6594141brwerq1

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54560

工具与软件:

我们已经实现了 TPS6594-Q1 PMIC、但我们遇到问题。 VCCA 处的示波器波形显示电压摆幅约为3.9V、持续时间约为300ms、并且 PMIC 未启用。 请提供解决方案、说明我们应采取哪些措施来解决此问题。

此外、我们还附加了 TPS6594-Q1实现的电路图。

e2e.ti.com/.../PMIC-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    您是否有来自输出的示波器屏幕截图? 我想 PMIC 正在执行 SAFE_RECOVERY 15次、这是由输出或监控电压上的一些错误引起的。 什么是输入电压默认电平(3.3V)?

    VCCA 3.3V 线路上是否有多少电容、因为该电容由于输出放电而升高。  

    您是否能够读取中断寄存器以识别触发了 SAFE_RECOVERY 的原因?

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认输入电压电平实际上为3.3V。 我们将 TPS54560产生的3.3V 作为输入电压施加到 PMIC 上。 VCCA 3.3V 的输入电容设计为与 J7200的输入电容相同。 我将检查中断寄存器、然后向您提供相关信息。

    示波器的输出波形如下所示。

    1) BUCK1_1.8V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    根据您的两个示波器捕获、我同意 Jari 的评估。  

    增大输入电容将减少 VCCA 斜升的程度。 我们将等待从中断寄存器中读取数据、以确定故障的初始原因。