This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOSFET 栅极上的振铃-设计评审申请

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414658/ringing-on-mosfet-gate---design-review-request

器件型号:BQ24650

工具与软件:

我目前正在开发60W 太阳能充电器、存在直流/直流转换器稳定性问题。

在我的第一个设计中、我可以通过电源和电子负载消耗60W 的功率。 当我连接 PV 电池时、充电器从不启动、我只能听到电感器的咔嗒声。

我根据数据表中的建议修改了布局的不同方面、但在采用新设计时、我目前面临的问题比 bevor 更多。

在空载的情况下、BQ24650会尝试调节输出电压、但无法使其永久稳定。 当我激活负载时、电压是稳定的、但功耗仅为2瓦。

MOSFET 栅极上的振铃看起来也不好。 我在第一次设计时也遇到这种情况、尤其是在负载较小的情况下。

Vref = 3、3V

REGN = 6V

STAT1指示正在充电

MPPSET = 2、4V、这很奇怪。 为 VMPP17、6V 设置 uin 电源= 21V 电阻器

由于我针对 MOSFET 的散热器解决方案、功率级设计在顶层、而控制器布置在底层。

能否就原理图和布局向我提供一些建议以改进我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    我正在查看您的原理图、并将在我收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    我有几个问题?

    您在何处施加系统负载?

    您指出 MPPSET 为2.4V、您是否能够确认输入电压为21V、R1=200k+100K 以及 R2=22K。

    我假设这没有连接电池? 您看到电池连接有什么不同吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的答复。

    系统负载施加在电池端子上。 这是根据 BQ24650evm 手册中描述的功能测试执行的。

    我刚刚再次检查并可以确认在连接和未连接电池的情况下 MPPSET 仍然为2、4V。 电阻值如上所述。 我甚至更换了 BQ24650。

    请查看下面的 MPPSET 电压。 非常嘈杂和不稳定。

    此致

    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    感谢您捕获示波器、我将查看这些信息、并在我收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    如果在电池终端上应用实际的电池或电源表、您会发现有什么区别吗?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我连接电池时的行为是相同的。

    控制器指示正在充电、但输入功率仅为2W 左右。

    MPPSET Voltage 也保持在2、4V。

    此致、

    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    我不明白这是怎么可能的。 如果输入为21V  且 R1=200k+100K 且 R2=22K、则 MPPSET 上的输出应为1.4V。 MPPSEt 是否短接至另一个引脚? 如果移除电阻分压器的 Vout 与 MPPSET 引脚之间的连接、是否仍能获得相同的输出?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我再次检查了所有连接、发现"Connected (已连接)"按钮(重新启动充电器)已损坏。

    我现在具有1.2V MPPSET ~ 17、6V 的输入。 但信号仍然有噪声、充电功率保持为2W。

    此致、

    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    本周我们的带宽有限、我将 在周一提供 EOD 的反馈。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    R143和 R3的值是多少

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    组合电阻为8m Ω、每个电阻均为16m Ω。

    我想提供一个通过移除一个检测电阻来降低充电电流的选项。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    您使用的电感器尺寸是多少?

    您能否提供输入电流/电压和负载电流/电压的示波器捕获?

    控制器指示正在充电、但输入功率仅为2W 左右。

    输入功率是限制为2W 还是输出功率? 您是否尝试过使用其他输入电源?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    请查看下面的测量结果:

    我使用了一个0、33 Ω 电阻器进行电流测量[差分探头:TESTEC TT-SI9110]

    uIN - Usolar

    IIN - Isolar

    Uout - Ubat

    Iout - Ibat

    我目前使用6 8µH 电感器(WE 74439369068)。

    该n´t 的电流限制设置为8A、因此这应该是一个问题。

    之前版本的 PCB 在同一电源上以60W 的功率充电、但太阳能电池板存在充电问题。

    此致、

    托比亚斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    你在这两块板之间做什么、一个可以绘制60瓦、一个只能绘制2瓦。

    您能否提供 PCB 布局文件?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我将 PWRGND 与 AGND 分离、并添加了栅极电阻器进行测试。

    我还更改了布局。

    如何为您提供.fbrd 文件(Fusion 360)。 我n´t 把它拖动到这里。

    您是否看到我的原理图有任何主要问题? 我可以重做布局、这样做没有问题。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    您应该能够将其放入.zip 文件中、然后将.zip 文件放入线程中。 也可以将其发送至我的电子邮件 c-moyer@ti.com

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Solar-Charger-prev-design.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    我正在查看此信息、并将 由 EOD 星期一提供反馈。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    我认为您的 PCB 布局没有明显的问题。

    如果在输入端添加电阻器和电容器、您是否看到三个 MPPSET 电压保持稳定? SS

    负载电流设置为什么?

    如果您在这些节点中的任何一个施加2A 的负载、您是否能够支持负载?

    此致、

    Christian