This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:48V 至5V 看门狗?

Guru**** 1823390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423625/lmr38020-48v-to-5v-watchouts

器件型号:LMR38020

工具与软件:

您好-  

我现在正在创建一个电源树、并希望以最大2A 的电流从48V 降压到5V 我知道这是 V 的大幅下降。对于此应用、是否有任何注意事项或建议? 到目前为止、LMR38020是我的主要建议、但乐于提出想法。  

寻找您的指导。  

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    通常有两个限制因素。  

    第一个是最短导通时间。 在占空比较小的情况下、通常不建议使用高频开关(2.2MHz 左右)、因为可能会超出最短导通时间。  

    第二个是热性能。 同样地、高频开关会使器件变得很热、因此最好的办法是在高开关频率和较低开关频率之间进行折衷、同时降低器件温度。

    请使用快速入门工具进行第一遍设计。

    谢谢!

    Richard  

    e2e.ti.com/.../3051.Quickstart_5F00_tool.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助。

    有一项不清楚:您的建议是否继续使用 LMR38020 (并将 Fsw 设置为较低频率)? 或者考虑不同的器件/架构/控制模式?

    这是我的 WEBENCH 输出、作为起点。 406kHz。  

    webench.ti.com/.../SDP.cgi  

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负责的工程师现已外出、TI 可能会延迟回复。 感谢您的耐心。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    LMR38020可以支持该应用、我同意将 fsw 设置为较低的频率。 我想介绍一下使用 LMR38020进行设计时的一些常见缺陷、通常发生在高开关频率、高输入电压、低输出电压的情况下。 (热性能和违反最小导通时间)。  

    我想将输入电容器的降额增加到10 μ F、并在输出端添加2个22uF 的输出电容器、以及额外的30pF 前馈电容器(在顶部反馈电阻器上)、以开始实现稳定性。  

    谢谢、

    Richard