This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:TPS65988DK + TPS65982DMC PD 3.1合规性测试问题

Guru**** 2590040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391335/tps65988dk-tps65988dk-tps65982dmc-pd-3-1-compliance-test-issues

器件型号:TPS65988DK
Thread 中讨论的其他器件:TPS65988

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我们正在进行 PD 3.1 合规性测试、但一些 VIF 和 PJT 不匹配会阻止该测试。

对于 VIF、我是否应该将 PD 版本保留为3.0.2.0 ASIS VIF 从 GUI 实用程序导出?

3.
0
2.
0
修订版本3.

失败的情况不确定如何修复、因为以下3种主要情况:

  1. TEST.CMS.SNK.1. PD VDM
    • Product_Type_UFP 外设和 PRODUCT_Type_DFP 集线器、但数据对象的数量为5
  2. TEST.USB4.DRST.2 PD
    • DUT 无法进行错误恢复。
  3. COMMON.CHECK.PD.9
    • VDM_459_STRUCTD_VDM Common_Check_
    • 标题:b12_11_保留_9。 指数:14、52、65、. 错误
    • CommandVersion [b[12:11]] OBT:0和 Exp:1

e2e.ti.com/.../GRL_5F00_C2_5F00_PD_5F00_failedLogA.zip

此致、

克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    合规性测试允许您设置最低规格版本。 它可能为3.1.1.5或更高。 在合规性测试期间、您正在使用哪个固件版本? 这是内部参考设计吗? 您是否正在寻找 USB-IF 认证或英特尔认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghouse:

    它基于 Intel Gorilla Creek TI88参考设计。
    我们正在进行英特尔认证。
    GUI 版本为6.3.6、固件版本 F907.14.14  

    因为  TEST.USB4.DRST.2 PD 在 Data_reset 失败、所以我问是否可以保留为3.0.2.0。

    我没有发现如何在 VIF 编辑器上把它改回 false。

    自3.4.5版起的 VIF 编辑器、最低规格版本为3.1.1.3  

    e2e.ti.com/.../TEST PD.USB4.DRST.2.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、  

    我将浏览日志并很快回复您。  

    此致、
    Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您是否需要 pjt 和 VIF 进行检查?

    此致、

    克拉伦斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:  

    是的、具有 VIF 和 pjt 设置会很有帮助。  

    此致、
    Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我可以通过邮件私下发送文件吗?

    刚刚发送了 朋友请求。

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    TEST.GUI.PROT.ALL.3.8是否已在像6.3.6这样的最新 PD 上修复?

    TPS65988DK:PD CTS–TEST.PROT.ALL3.8 PD 获取修订版本响应。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我们在本例中也未通过。

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:  

    您可以将文件发送至 d-rozario@ti.com 
    我会检查我们是否有更高版本的固件、以便您测试并通过电子邮件发送。  

    此致、
    Deepak  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    感谢您发送编修! 我现在要看看这个。

    您能否在此处与我分享完整的合规性日志、VIF 文件和您正在使用的 pjt?

    [报价 userid="584194" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391335/tps65988dk-tps65988dk-tps65982dmc-pd-3-1-compliance-test-issues "]
    • TEST.CMS.SNK.1. PD VDM
      • Product_Type_UFP 外设和 PRODUCT_Type_DFP 集线器、但数据对象的数量为5
    • TEST.USB4.DRST.2 PD
      • DUT 无法进行错误恢复。
    • COMMON.CHECK.PD.9
      • VDM_459_STRUCTD_VDM Common_Check_
      • 标题:b12_11_保留_9。 指数:14、52、65、. 错误
      • CommandVersion [b[12:11]] OBT:0和 Exp:1
    [报价]

    应将规范修订版设置为3.1.1.5。 Common.check.pd.9是报告低于规范修订版3.1.1.6的器件的测试仪问题。

    一旦我拥有这些完整的日志和 PJT、我可以尽快回复您。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:


    朋友请求已发送。

    将根据3.1.1.5传输最新的日志

    TPS659988DK 应设置哪个版本?

    当我们设置为3.1.2.0时、我们也有日志

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我仍在等待您的联系信息以传输数据。

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    谢谢!

    您现在应该能够上传日志。

    TPS659988DK 应设置为3.1.1.5。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    请在此处查看我对测试的更新:

    TEST.ALL.PROT.3.3 PD 和.4

    对于这些故障、请将 VIF 设置为与此处的预期值相匹配。 更改此值将 导致通过。"

    支持 PD 3.7安全消息  

    取消选中 寄存器0x42中的复选框。

     TEST.ALL3.PROT.ALL3.8 PD 获取修订版本回复:

    我将有一个补丁供您在明天之前使用、因为它确实需要进行一些小的更改。

    你给我发的邮件中有我遗漏的文件吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在0729 V1 & V2应该是一切关于目前最好的条件。

     TEST.ALL.PROT.3.3 PD 和.4  

    我应该在哪里更改的 VIF  

    与指定格式匹配的 DUT 制造信息字符串
                                       Product_ID Exp:0x0000、但 OBT:FFFF

    支持 PD 3.7安全消息  

    任何建议  

    我会在2002年7月2日(在0x42上的启用选项之前) 以私密消息发送其他历史记录、

    每个测试都有 Excel 摘要。 如果您需要07/11和07/19版本、请告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    似乎禁用支持制造信息和安全消息应防止3.3、3.4和3.7故障情况。

    上的红色 LED

    其他人仍需要您的新版本固件和建议。

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    您能与我分享您的最新项目文件吗?

    e2e.ti.com/.../F907.14.16.bin

    我需要对其进行修改才能获得修订响应。 我也提前附上了修复所需的固件。

    请注意、对于 VIF 文件中的合规性测试、您必须将修订响应设置为3.1.1.5。

    谢谢!

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    原始的  

    • TEST.CMS.SNK.1. PD VDM
      • Product_Type_UFP 外设和 PRODUCT_Type_DFP 集线器、但数据对象的数量为5
    • TEST.USB4.DRST.2 PD
      • DUT 无法进行错误恢复。
    • COMMON.CHECK.PD.9
      • VDM_459_STRUCTD_VDM Common_Check_
      • 标题:b12_11_保留_9。 指数:14、52、65、. 错误
      • CommandVersion [b[12:11]] OBT:0和 Exp:1

    仍然存在的问题似乎也需要解决它们

    中最新测试的 pjt 已发送给您的日志为 Pegasus_R12_TPS65988_v6.3.6_240729.pjt  

    我会再发送一封关于消息中更改版本的邮件

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    test.username.SNK.SNK.1 PD VDM
    • Product_Type_UFP 外设和 PRODUCT_Type_DFP 集线器、但数据对象的数量为5
    [报价]

    我将查看是否理解该故障、看看我们是否可以在这里采取任何措施。

    test.usb4.drst.2 PD
    • DUT 无法进行错误恢复。
    [报价]

    我相信上面分享的最新固件已解决了这一问题。

    [报价用户 id="584194" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391335/tps65988dk-tps65988dk-tps65982dmc-pd-3-1-compliance-test-issues/5356085 PD .........9.
    • VDM_459_STRUCTD_VDM Common_Check_
    • 标题:b12_11_保留_9。 指数:14、52、65、. 错误
    [报价]

    这是针对所有支持 PD 修订版本<= 3.1.1.5的 PD 的简化公共检查、这是我将在 PJT 中进行的更改。

    谢谢!

    Kevin

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    附加了 PJT、并添加了"获取修订版本响应"!

    e2e.ti.com/.../Pegasus_5F00_R12_5F00_TPS65988_5F00_v6.3.6_5F00_240812.pjt

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    似乎 FW F907.14.16和17 引入了新问题  

    自14.16开始

    PD
    PD
    PD。5

    TEST.USB4.DRST.2 PD 在14.17上消失  

    但是  

    TEST.CMS.SNK.5 PD VDM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    我做了一些固件修改、这些测试现在都通过了! 我使用您的 VIF 文件在大猩猩溪参考设计坞上对此进行了测试。

    附加有 PJT 文件和固件!

    e2e.ti.com/.../F907.14.17.bine2e.ti.com/.../Pegasus_5F00_R12_5F00_TPS65988_5F00_v6.3.6_5F00_240819.pjt

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    仍然有一些失败情况:

    端口 A  

    端口 D  

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    我现在正在调查新日志。 请注意、我在 LeCroy 和 Ellysis 测试仪上没有看到这些故障。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    测试人员提供以下供参考的摘要
    有些可能是设备问题、仍在检查。

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    感谢我在这方面也与英特尔合作进行的更新。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持部门:

    对于该案例的任何更新、请分享确切的 LeCroy 测试版本以供参考。

    因为测试仪侧在 LeCroy 上的类似情况下也出现了故障。

    我们需要取得更多进展、这方面的进展如此之长。

    此致、

    克拉伦斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、  

    Kevin 目前不在办公室。 请留出更多时间提供反馈。 提前感谢您。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    我在办公室的时候很抱歉!

    请参阅使用的测试仪版本 I。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    测试仪侧也使用相同版本、

     有什么想法为什么结果不一样?

    您是否可以使用先前测试日志中附带的982+988组合 FW I 进行检查 ?

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    当然可以! 我今天将尝试这么做。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否有与此案例相关的更新?

    此致、

    克拉伦斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    很抱歉、我现在又回到了达拉斯、给我们带来延迟。  

    您是否尝试过使用我的 PJT 文件? 在使用您提供的二进制文件进行测试时、我看到更多故障。 您是否更改了 PJT 中的任何内容?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    PJT 回复消息。

    我想我只是尝试分配正确的 FW 路径  
    但似乎更多的改变?!

    或者我们是否使用了不同的 v6.3.6 GUI?

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    请给我一些时间来看看您发送给我的 PJT 文件!

    我今晚正在研究这项工作、并应尽快作出答复。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

     e2e.ti.com/.../2620.Pegasus_5F00_R12_5F00_TPS65988_5F00_v6.3.6_5F00_240918_5F00_.pjt

    谢谢您的澄清! 我已经完成了一些测试、并针对上述剩余故障进行了以下更新:

    TEST.DALS.PROT.ALL.3 -测试仪问题无法在 PD 中重现

    TEST.DALS.PROT.ALL.3.6 -测试仪问题无法在 PD 中报告

    TEST.FC.SNK.1 PD -可能的固件问题、但我要与团队协商 VDM。 明天我将有一个解决这一问题的办法。

    TEST.DALS.SNK.5 PD - 测试仪问题无法在 VDM 中重新生成

    TEST.PJT.USB4.3 -已完成 PD 更改、现在应通过

    TEST.USB4.4- PD 这应该是弃权声明候选项。 坞站不支持切换至 DFP、因此基于 CTS 将无法通过此测试。 将在明天与英特尔跟进

    TEST.USB4.5 PD -这应该是弃权声明候选项。 坞站不支持切换至 DFP、也不应是 DFP USB4主机、因此基于 CTS、坞站将无法通过此测试。  将在明天与英特尔跟进

    我还附加了我的 ellisys 日志测试日志!

    e2e.ti.com/.../2024_2D00_09_2D00_18-232942355-_2D00_-USB-Compliance-Report.html

    谢谢!

    Kevin Kosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    最新的测试结果摘要如下所示

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    e2e.ti.com/.../2024_2D00_09_2D00_30-160904578-_2D00_-USB-Compliance-Report.html

    除了 PD 在结束时使用 Ellisys 的 TEST.Ellisy.SNK.01之外、我无法复制大多数故障 VDM。 我明天会解决这个问题。 我还在端口 D 上解决了 TEST.LeCroy.USB4.EUSB.03、并将在 PD 上进行测试以进行确认。  

    我已经分配了时间在明天的 LeCroy 第一件事上重现这些问题、以便我们能够尽快解决这些问题。 我将提供我的测试结果、希望明天 EOD 能够提供完整的分辨率。  

    关于  TEST.CTS.USB4.EUSB.05、TPS65988DK 目前不支持此测试、因为它是去年第三季度在 PD 规格中添加的较新测试。 我已经与英特尔联系、要求放弃此测试。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    我只是想在这里更新、在我的  PD 最终、除了端口 A 上的 test.test.csm.snk.01之外  PD、问题已得到解决。在我的最终 VDM 测试中、由于测试仪不响应导致硬重置的 VDM PR 交换请求、所以测试仪出现故障、但我只是想在您的日志中确认相同的情况。

    您能否帮我一个忙、并以不同的格式/驱动器重新发送 PM 中的失败日志? 好像 TI 正在阻塞链接并且我无法下载日志。 鉴于这些问题的紧迫性、如果可能的话、我今晚要回顾一下。

    我已在此处附加 PJT 文件、FWs、VIF 和传递日志!

    e2e.ti.com/.../promise_5F00_10_5F00_3.zip

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    测试实验室似乎具有不同的结果。

    Promise NAS 结果 功率放大器
    PD 3.1 LeCroy M310e 失败 当 DR_SWAP_TO_DFP_SUPPORTED 为"是"时、TEST.DUT.PROT.SRC.07 PD 不应发送拒绝或 Not_Supported。
    当 VCONN_DUT Swap_To_Off_Supported = Yes 时、TEST.DUT.PROT.SRC.08 PD 未发送接受消息。
    当 DR_SWAP_TO_DFP_SUPPORTED 为"是"时、TEST.DUT.PROT.SNK.10 PD 不应发送拒绝或 Not_Supported。
    TEST.VIF.DUT.SNK.01检查 PD 和 VDM。
    TEST.UUT.PD2.SNK.07在 PD 模式下、VDM 没有忽略发送响应。
    TEST.UUT.PS.SNK.03 PD 未向上一个测试仪请求发送接受消息。
    COMMON.CHECK.DUT.5 PD 不应发送 Hard_Reset 信号。
    Promise NAS 结果 PD
    PD 3.1 LeCroy M310e 失败 当 VCONN_DUT Swap_To_Off_Supported = Yes 时、TEST.DUT.PROT.SRC.08 PD 未发送接受消息。

    我会在消息中的 TI 文件共享中上传相关文件。

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    TEST.PROT.SRC.08 PD

    TEST.CMS.SNK.01 PD VDM

    TEST.CMS.SNK.07 PD VDM

    这些 是我已确认的测试程序问题、以便我们可以关闭端口 B 上的所有问题  

    对于端口 A、我们需要修改 VIF、以将 TEST.DFP.PROT.SNK.10 PD 和 TEST.DFP.PROT.SRC.07的 SWAP 支持切换为 NO PD。

    端口 A 可以用作 DFP、但根据 PJT 文件、它不会接受角色交换、因此我们需要在 VIF 文件中将此设置设为否。

    唯一的左侧开路应该是 TEST.PS.SNK.03 PD。 您能在我们的聊天框中给我发送相关的日志吗? 我以前曾将此故障视为测试仪问题、因此我认为这也不是 PD 问题。

    谢谢!

    Kevin