This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 - PMP4311

Guru**** 2813545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423477/ucc28070-ucc28070---pmp4311

器件型号:UCC28070

工具与软件:

我正在研究开发一种高功率交错 PFC 电源。  根据我在 E2E 上找到的信息、可以开始使用 PMP4311。  有人能分享这次开发的参考/设计信息吗?   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、StnGgc:  

    请参阅上一个 E2E 主题、其中包含多个指向与 PMP4311相关的各种文件的链接。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/960444/pmp4311-pmp4311

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    TI 是否提供 PDF 格式的任何设计指南/测试结果信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、StnGgc:  

    我能够跟踪该测试结果文件:  e2e.ti.com/.../PMP4311-TEST-RESULT.pdf

    这里没有设计指南、但通过查看原理图、我可以看到、它可以使用 UCC28070A 数据表中的设计过程进行设计。  请注意、UCC28070的 Excel 设计工具尚未更新、以便与确定升压电感的新方法相匹配。  (新方法在 UCC28070A 数据表第35页的第7.2.2.3节中介绍。)

    我建议在大多数设计中使用 Excel 工具、但使用 UCC28070A 公式来 计算升压电感(公式42、第35页)、并将该值输入到计算器工具中的 C27单元格中。   然后继续完成该工具的其余部分。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    我已经查看了 UCC28070/A 数据表以及 e2e 论坛的一些信息。  我有几个问题:

    1) 2个(或更多)独立的 PMP4311板可以并联、并连接到公共(但单独的)输出电容器阵列? (假设修改了 PMP4311电路板、从而使两个 UCC28070控制器可以连接在一起并进行外部同步、如规格表中所述)  每个单独的 EMI 滤波器和整流器是否会引发潜在的同步问题?

    2) 2) L6和 L7电感器未连接到电路板并远离 PCB 是否有原因?  (请查看您发送的 PMP4311测试结果报告中的图片) 电感器是否存在影响控制器的 EMI 噪声问题?

    3) 3)如果每个电路板连接在一起、是否可以对它们使用 UCC28070计算器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、StnGgc:  

    我的回复:  

    1) 1)是、2个或更多个 PMP4311板可以并联到一个通用的 Cout。  请注意避免在高功率噪声源附近产生接地环路和接线敏感信号。  我建议不要并联两个 EMI 滤波器;我认为它们可能会在它们之间以及与交流电源产生谐振。  只需使用其中一个。  并联整流器二极管没问题、但请注意、它们可能无法 将输入电流分配为50/50。  允许出现明显的失配。   

    2) 2)我不知道、但我怀疑他们移除了电感器、以便在一定程度上明确访问电路板上被所安装的电感器阻挡的探测点。  如果"往返"导线捆绑在一起(甚至可能发生绞合)、以更大限度地减小开关电流环路面积、则几乎不会出现噪声耦合。   

    3) 3) 不可以、UCC28070 Excel 计算工具仅设计为支持典型的双通道交错设计。  将2个电路板连接在一起可实现4通道设计、并且 需要修改多个设计公式。  数据表中的设计原理是相同的。  公式的大多数适应性将涉及通过更多交错通道处理更低的电流电平。    

    此致、
    Ulrich