This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:最大误差

Guru**** 2517740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423853/bq3050-max-error

器件型号:BQ3050

工具与软件:

尊敬的团队:  

我们有一位客户在其中一个 电池组中使用 BQ3050作为电量监测计、并对其有一些问题 。

问题:

每次我们将 BQ3050 (开始时的 MaxError 2%)设置为关断模式。 然后我们在几个小时/几天后将其唤醒。 MaxError 设置为100%。 是正常的还是错误的?

因为如果 MaxError 是100%、这意味着电池需要进行一个学习周期。 我查看了技术手册、上面说在完全复位后 MaxError 会设置为100%。

但我似乎没有充分休息。 因为在此期间我没有向 BQ3050发送复位命令。   

您能帮我确认这个问题吗?  

提前感谢、  

Needhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Needhu、

    我需要一些时间来研究这一点。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Needhu、

    我已经和团队讨论了、发现在 bq3050中、退出 SHUTDOWN 模式后、最大误差将被重置为100%。

    此致、

    Adrian