This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ25792对

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25792, BQ76905, BQ77307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426630/bq77905-bq25792-pair

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件:BQ25792BQ76905BQ77307、BQ77915

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户想了解一些关于已通过 BQ25792测试的电池保护 IC /电池平衡器的建议。 这需要使用3节锂离子电池。 客户之前使用 CW1244 (数据表)添加了一些上下文;如果我们有更好的建议、则愿意继续使用 BQ25792。

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果他们要在其系统中使用 MCU、我还推荐 BQ76905或 BQ77307。 BQ76905是一款监测器/保护器和平衡器、BQ77307是一款需要与 MCU 一起使用的可编程保护器。

    否则、BQ77915保护器是也可实现电池平衡的最佳保护器解决方案。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon