This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:当 COV 被触发时、电芯电压会跳变

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424340/bq76942-cell-voltages-jump-when-cov-is-triggered

器件型号:BQ76942
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

e2e.ti.com/.../fbp_2D00_1730-cov-debug.mp4   

当 COV 被触发时、电芯电压发生跳变、因此 SOV 最终被触发。

请参阅随附的测试设置和演示视频。

谢谢你。

此致、

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CM:

    您能否共享您的.gg 文件和原理图? 另外、您要测试的对象是什么? 是否希望 SOV 不 触发?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../FBP1730_5F00_BQ7694202_5F00_HAID_5F00_HDCF30_5F00_20240429.gg.csv

    您好、Alexis、

    请参阅随附的原理图和.gg 文件。

    我正在尝试在 PCBA 电平下测试 COV、但 SOV 意外触发、这是不可取的。

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CM:

    感谢您分享这些文件! 我会查看它们并回复给您。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CM:

    仔细查看.gg 文件后、似乎您的 SOV 阈值为3.9V、而您自己的 COV 阈值为~3.64V。 如果您仍然希望使 SOV 阈值保持启用状态、则可以调整该阈值。 第5.3.4节过压安全(SOV)永久失效 BQ76952技术参考手册中的 说明了更改 SOV 阈值禁用永久失效的位的设置。  13.7.3永久失效:SOV  还将提供有关阈值参数的更多信息。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    是的、您对 SOV 和 COV 阈值是正确的、但问题是 SOV 被意外触发。

    我已经将电源电压设置为33V、这将被9节电池分压、因此电池电压将~3.67、这应该只触发 COV。

    但是、Battery Management Studio 中出现突然电压跳变、并且 SOV 被意外触发。

    我不想更改 SOV 阈值、我需要启用它、谢谢。

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CM:

    根据您共享的视频、我看到 bqStudio 中的电池电压会跳到~5.3V、这会触发 SOV。 您还能否在引脚处进行测量、以查看电池电压是否实际看到了那里显示的电压?

    此致、
    Alexis