This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:与 BQ76942或 BQ76952配合使用的参考电路?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76952, BQ34Z100-R2, BQ76942, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426541/bq34z100-r2-reference-circuit-used-with-bq76942-or-bq76952

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ76942BQ34Z100、BQ76940

工具与软件:

您好!
是否有关于 BQ34Z100-R2和 BQ76952 (或 BQ76942)参考设计组合的新闻? 它还在工作中吗? 计划何时发布?

此致、
Matěj μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matěj

    这2个测量仪表没有参考设计、我不确定是否有创建参考设计的计划。 不过、这里有一个适用于 bq34z100和 bq76940的参考设计。 我认为 bq76940和 bq76942非常相似。  www.ti.com/.../TIDA-010030

    此致、

    Adrian