This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B25:封装优化

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426565/tps543b25-footprint-optimization

器件型号:TPS543B25

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将 在我的新设计中使用 TPS543B25RYSR 器件。 当我们使用以下输入在 Webench 工具中创建电路设计时、需要提供10个10uF (0805)电容器和2个1uF (0603)电容器。 数据表建议、每个 VIN 引脚应连接至少1#个1uF 电容器。 PCB 上没有太多的空间。 因此、我们希望减少输入电容。 我们已经选择了 小尺寸设计选项。  

是否有建议减少输入电容器的总数?

已给定输入:

接收到的输入电容建议:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我运行 webench 设计时、我得到2x22uF 10V/0805而不是2x5x10uF 0805、因此使用较大值 C 减少电容器数量。