This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50的调试问题

Guru**** 2644695 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419915/bq40z50-the-debug-issue-for-bq40z50

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ-BATTERY-PROGRAMMER-SWEV2400

工具与软件:

您好!

我们使用 BQ40Z50作为电量监测计解决方案、现在我们可以使用"bqStudio"来连接到 BQ40Z50、然后我们连接使用"EV2300/ EV2400和 BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW "、

但是、EV2300不能由 CMD 连接、请参阅 belwe 图并建议如何解决该问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们这是在哪个版本的 Windows 上尝试的吗?

    下面的主题可能包含有关此问题的有用信息:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004093/ev2300-084-the-ev2300-connection-could-not-be-initiated

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们使用 Win10系统、使用的 EV2400也无法 连接到 BQ40Z50、

    请参考下图:

    下面是 TI 网站提供的 GUI、请说明此 EV2400是否支持 BQ40Z50?

    e2e.ti.com/.../8267.Readme.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    从该图中、我相信计算机能够连接到 EV2400。 将其连接至 bq40z50时、是否正确为其施加了充足的电量、以及在尝试连接至 bqStudio 时是否按住了唤醒按钮? EV2400支持 bq40z50。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    并且是尝试连接到 bqStudio
    时被按住的唤醒按钮

    您能建议如何设置唤醒按钮吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    WAKE 按钮会临时连接 BAT 和 PACK 线路、以便在 DA Configuration 不反映正在使用的正确电芯数量时唤醒器件。 如果正在使用 bq40z50EVM、则可以找到标记为 WAKE 的该按钮、并应在 bqStudio 打开时按住该按钮。

    此致、

    Anthony