This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:如何计算反激式转换器的 RC 缓冲器值

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426527/ucc28c42-how-to-calculate-the-rc-snubber-value-for-the-flyback-converter

器件型号:UCC28C42

工具与软件:

大家好、团队成员:

每篇文章共用不同的公式来计算缓冲器的 R 和 C 值。  

请分享正确的公式来得出使用 UCC28C42在反激式转换器中实现时的 R&C 值、另请告诉我设计反激式转换器中的 RC 缓冲器有哪些重要参数。

下面是输入参数。

输入电压:24V 至370V 直流

输出:24V 直流、4A 最大

目前、我选择了16K 电阻器、5W X 5NO (并联以实现3.2K) R 值和22nF 薄膜电容器 C 值。 当我使用30V 直流输入和24V 输出100mA 为电路板加电时。 超过70摄氏度时、电阻器会变得过热。

请检查并提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您已经阅读过几篇文章。 然后你可以列出你知道的文章和他们的链接,以获得. 我们可以帮助指出哪一个对我们有利。

    下面是一篇我们知道好的文章。

    电源技巧:分七步计算 R-C 缓冲器