工具与软件:
您好!
我要尝试将 LM5169实施为高电压降压转换器、其输出可能高达80V、但我需要12V 的稳定输出。 但是、使用我的工作台电源进行高达30V 的测试、输出似乎在12V 以上向上扩展。 我在下面附上了我的原理图、感谢您提供任何帮助。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bryan:
您已经实现了2类纹波注入、但如果其有效 ESR 在 m Ω 区域较低、则一组电容器将使环路不稳定。
建议实现3型纹波注入。
有关3类纹波注入设计(电子表格中的 COT III 类选择)、请参阅计算器电子表格。
希望这对您有所帮助。
David。
尊敬的 David:
非常感谢您的深入了解、我将包含我在电子表格和当前原理图中使用的值。