This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:超越所需输出

Guru**** 2587175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422350/lm5169-going-beyond-desired-output

器件型号:LM5169

工具与软件:

您好!

我要尝试将 LM5169实施为高电压降压转换器、其输出可能高达80V、但我需要12V 的稳定输出。 但是、使用我的工作台电源进行高达30V 的测试、输出似乎在12V 以上向上扩展。 我在下面附上了我的原理图、感谢您提供任何帮助。 谢谢

e2e.ti.com/.../Circuit-Schematic-V1.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    您已经实现了2类纹波注入、但如果其有效 ESR 在 m Ω 区域较低、则一组电容器将使环路不稳定。

    建议实现3型纹波注入。

    有关3类纹波注入设计(电子表格中的 COT III 类选择)、请参阅计算器电子表格。

    SNVR520计算工具|德州仪器 TI.com

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、我已经在设计案例中省略了电容器、它直接进入稳压器、当输入电压高于12V 时、稳压器上的输入仍然高于12V。 输出电压仍低于输入、但并不保持在预期的12V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    请使用上面链接的计算器电子表格、插入您的规格、并发布您正在测试的最新原理图、以便我可以对照电子表格进行检查。  谢谢。

    大卫。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的深入了解、我将包含我在电子表格和当前原理图中使用的值。  

     e2e.ti.com/.../Circuit-Diagram1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    您需要安装一个与 COUT 串联的电阻器-使用100mR。

    以使其与建议值匹配。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了更改、但现在它仅在输入电压为30V 时提供5V 输出、在输入电压为17.8V 时提供2.7V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色通道是电感器之后的输出、蓝色通道是 VFB 和接地之间的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    请共享您的布局。  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在有了面包,我道歉。 如果电线长度似乎是个问题、我可以尝试将其焊接到我现在安装芯片的 PERF板 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    是的、这就是原因、需要正确地布置电路板、在这样的试验电路板上不能工作。

    希望这对您有所帮助、

    David。