This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:一般问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424327/bq25886-general-questions

器件型号:BQ25886

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我有关于 BQ25886 IC 的2个问题。  

我将使用该 IC 为7.4V 锂聚合物电池充电、并从标准 USB 电缆提供电源。  

问题

1.我在这个 IC 中没有使用 D+和 D-引脚。 如果我提供5V 输入、电池会充电吗?  我需要注意什么吗?  

2.如果我没有连接电池,我提供5伏的输入. 我会根据 VSET 引脚输入输入输入 SYS 引脚吗?    在这种情况下、我需要注意什么吗?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.参考表4。 输入电流优化器在 d/s 上自动运行、当 D+/D-短路时、默认输入电流限制设置将被设置为 USB DCP。  当 D+/D-断开时、默认输入电流限制设置将设置为未知适配器。

    有关 BQ2588x 原理图检查清单、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25883-faq-bq2588x-schematic-review-and-layout-tips-for-bq25882-bq25883-bq25886-and-bq25887。

    2.如果未连接电池、则在启用充电时、VSYS 纹波相对较高。 建议在没有电池的情况下禁用充电。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、  

    感谢您的支持。  

    我在这里附上了原理图。 请仔细查看并提供反馈。 提前感谢。  

    问题、  

    1.当电池未连接在电池输入端时。 我正在将 VBUS 电压连接到电池输入。 在这种情况下、SYS 引脚输出将是什么?  

    我会从 SYS 引脚获得相同的8.4V 输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    我们正在对此进行研究、并将在今天结束时作出回应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关原理图、请遵循 图20。 基于 d/s 和 EVM 设计的 BQ25886 (独立式)典型应用图。 例如、BTST 电容器固定为47nF、REGN 电容器固定为4.7uF。

    它取决于/CE 引脚状态。 如果启用了充电、VSYS 将在电池调节电压+50mV 和最小系统电压+200mV 之间振荡。 如果禁用充电、则 VSYS 通常调节为最小系统电压+200mV。  有关详细信息、请参阅8.3.6.1窄 VDC 架构。  

    谢谢!

    宁。