This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:CAT24C256WI-G 和 CAT24C512WI-GT3

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426196/tps25750-cat24c256wi-g-and-cat24c512wi-gt3

器件型号:TPS25750

工具与软件:

尊敬的 TI:

在旧设计中、我们以前使用 TPS25750 +  CAT24C256WI-G 作为外部 EEPROM、但由于此 IC 将停产、因此我们将切换到 CAT24C512WI-GT3。

我们能够将相同的完整闪存数据读取/写入新 EEPROM 芯片 CAT24C512WI-GT3、但似乎没有进行电压协商。 我们无法将最大15V-3A 存档为旧对(TPS25750和 CAT24C256WI-G)。

与 TPS25750连接时、这2个 EEPROM IC 之间是否存在任何不兼容性?

是否有任何关于如何配置此设置的想法/注意事项?

谢谢!

星期四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thi:  

    您是否能够读取 TPS25750寄存器0x03 (模式)和寄存器0x2D (引导状态)并查看结果? 即使 EEPROM 的大小增加了一倍、在加载 PD 配置时也不会出现问题、但是对于使用 TPS25750和 CAT24C512WI-GT3的任何其他平台、您是否已经看到过这个问题?

    谢谢。此致、

    Raymond Lin