This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426459/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

         即使在 RST_SHUT 引脚拉至高电平且持续>1s 后、REG18引脚输出仍为1.8V。 是否有任何其他选项可以进入 SHUTDOWN 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh:

    看起来您可能已进入软关断模式、因为 REG18引脚在尝试进入关断模式时输出1.8V 而不是0V。 请按照此 BQ76952软关断常见问题解答 退出该设置。  

    此致、
    Alexis