This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:配置文件问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424092/bq76952-configuration-file-question

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我们的客户希望通过我们的编程器对 BQ76952进行编程。 他只能提供.csv 文件。 对于第三方编程器来说、此文件使用起来有点复杂。 对于 bq275xx 等类似电池管理产品、TI 提供了使用用户友好编程格式(闪存流文件格式)(*。bqfs、*。dqfs)对器件进行编程的可能性。 可以将.csv 文件转换为闪存流文件或其他简单可用的编程文件?

此致、

Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frantisek、

    应该是可能的。 请参阅这个屏幕截图。


    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我很担心、但这无法正常工作。 我们要求客户导出他的 csv 文件、但他拒绝了。 我们还无法导出存储器流、因为我们没有自己的评估套件、并且没有一个 bqStudio 就无法工作。

    此致、

    Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frantisek、

    不幸的是、如果是这种情况、我们没有任何其他办法可以这样做。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    在这种情况下、您能否向我发送包含测试数据的任何配置文件?

    此致、
    Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frantisek:

    向您发送包含测试数据的配置文件意味着什么?

    我们不会为客户创建自定义配置文件、这不仅仅是我们提供的服务。 客户有责任了解自己的系统并按照自己想要的方式配置器件。

    不过、我们可以检查它们的配置并就如何针对特定功能配置器件提供建议。

    请注意、您仍然可以从 BQStudio 导出默认配置值、而无需连接任何器件。

    此致、

    Max Verboncoeur