This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690-Q1:具有并联 MOSFET 的 TPS92690、与 TPS92641类似

Guru**** 2504535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425889/tps92690-q1-tps92690-with-shunt-mosfet-just-like-tps92641

器件型号:TPS92690-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92690、TPS92641

工具与软件:

尊敬的先生:

我使用 TPS92690驱动8A/14V-16V 高功率 LED、而输入电压为12V。 我还需要具有并联 MOSFET 功能的升压 LED 驱动器、可以添加与 LED 并联的 MOSFET 吗、就像 TPS92641 (红线)一样?

 谢谢

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您不能这样做。 TPS92690是一款升压器件。 您不能直接将输出短接至 GND、因为输入电压将通过电感器和输出二极管短接至 GND、没有任何保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何开关 LED 负载,打开或关闭,快速、它是更好在我们的水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT --> MOSFET --> RCS --> GND、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道您的应用是什么吗?