This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:最大输出电压和放大器;LM51772的替代设置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426475/lm51772-maximum-output-voltage-replacement-setting-of-lm51772

器件型号:LM51772

工具与软件:

尊敬的

  1. 为什么最大输出电压受到限制? MOSFET 一旦处于外部状态、是否不应由 IC 限制允许的输出电压?
  2. 当前设计使用的是 MPQ4284。 我注意到、与 LM51772相比、它具有许多不同的功能引脚。 为了达到以下规格、我应该如何处理这些不同的引脚? 我的设计是否需要这些引脚?   输入电压为13-17V、功率输出为50W、输出电压范围为3.3V 至24V (以10mV 为单位增量)。

谢谢!

BR、

Xusheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xusheng:

    您可以看到、输出电压连接至 LM51772的 VOUT 引脚、但 SW2也会摆动到输出电压电平-因此这会限制该器件的最大输出电压。

    关于第2点:我不确定您在这里询问的是哪些引脚、您能否告诉我哪个引脚不清楚。

    此致、

     Stefan