This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2650:并联使用 LMG2650

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423840/lmg2650-using-lmg2650-in-parallel

器件型号:LMG2650

工具与软件:

大家好、团队成员:

此器件能否并联使用? 例如6件。 客户想使用此器件代替 LMG3426以节省尺寸。

希望知道此设计中存在任何风险。 比如内部栅极驱动器也是并联的、 是否可能会因传播延迟时间差而导致循环电流问题?

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:

    我们的集成 GaN 器件可通过适当的设计来降低并联风险、但需要评估一些注意事项、并取决于硬开关或软开关条件。
    您能给我更多关于应用和开关条件的信息吗?

    谢谢!
    Zach Sovero.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    客户正在开发大约10kW 的服务器 PSU。 它们以前使用 TI 的 LG3426R030作为 PFC+LLC 功率 FET、但他们认为 Rdson 和尺寸太大。 需要8个并联的电桥(一个电桥)来实现目标 Rdson。

    因此他们想尝试半桥 GaN LMG2650。 需要并联6个器件来实现目标 Rdson、但尺寸是前者的一半。 这是背景。

    PFC 频率~300kHz、LLC 为~100kHz。

    您能帮助详细解释您的以下评论吗? 提前感谢。

    一些注意事项需要评估并取决于硬开关或软开关条件。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:

    在尝试并联器件时、需要注意我们的集成栅极驱动器。
    在硬开关条件下、如果一个器件先于另一个器件导通、则可能会在两个器件之间不均匀地共享电流(2个 FET 并联示例)。 大浪涌电流可能会损坏导通的器件、因此必须加以防止。
    为缓解此问题、我们建议在两个 FET 之间放置一个去耦电感器、以便将浪涌电流速度降低到两个 FET 都有时间导通并平均共享电流的程度

    在软开关应用中、这不是问题、因为无需担心大浪涌电流。

    谢谢!
    Zach Sovero.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    明白了、感谢您的答复、我已将其提供给客户、但客户想知道软开关为何不需要考虑浪涌电流问题、或者软开关是否也会发生器件之间不均匀共享的电流?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于软开关、器件上的应力非常低、开关损耗也非常低、因此无需担心 SOA 曲线或热性能。
    在软开关中、电压或电流将为或接近0、因此通过器件的总功率很小、因此不需要去耦电感器。

    谢谢!
    Zach